结果:找到"嘉立创 EDA 原理图",相关内容1000条
  • 嘉立创EDA导AD15原理图的问题
  • 大佬们,嘉立创专业版的工程导入AD15里面,原理图中的元器件的name显示错误,如图,百度了一下没搜到,有大佬知道咋解决么?
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA AD15 发帖人:tiedaneri 发帖时间:2023-12-23 15:30:00
  • 嘉立创(EDA)专业版原理图跨工程复制卡顿
  • 采用嘉立创(EDA)专业版绘制原理图时,将已有工程的原理图中的部分模块复制粘贴到新工程的原理图时,出现卡顿,进度条卡在10%,请问这是什么原因,是否有解决方法。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: (EDA)专业版 复制 卡顿 发帖人:Cruise 发帖时间:2023-12-07 10:41:00
  • 相连导线的属性跟随能关闭吗
  • 导线A连入导线B,更改A的属性,B也跟着变了,怎么处理(不用BUS的情况下)
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDA 发帖人:指短琴长 发帖时间:2022-12-13 09:57:00
  • 立创eda专业版原理图ctrl+z问题
  • 为什么原理图里移动元件后撤销竟然没有恢复原来的位置和连线,反而把之前的一些操作撤销了,而且撤销的步骤不按设计时的逆序来。我看之前也有人提出这个问题,请问这个bug什么时候能修复一下,画的心累啊
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: eda专业版 撤销 发帖人:tymiao 发帖时间:2022-08-23 14:10:00
  • 关于一些电器标识符未找到
  • 如题我在绘制原理图的时候需要类似标准版里这两个电气符号在专业版中使用,前一个是为了做机壳地的符号,后一个是作为探针符号但我都没找到,请问这两个应该怎末搜索还是专业版没时装,直接画我试是了但是就没有作为网络标签的属性了。。。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA专业版 符号 发帖人:我最爱做设计 发帖时间:2022-06-08 17:07:00
  • 立创EDA专业版
  • 图片
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA专业版 发帖人:LuyaoYue 发帖时间:2021-07-30 15:26:00
  • ​电子芯立创EDA画图不求人12原理图中全局删除工具的使用
  • 电子芯立创EDA画图不求人12原理图中全局删除工具的使用。选择编辑→全局删除。之后在弹出的对话框中选择要删除原理图全局当中的哪一类,在对应的类前打勾,当前选择元件。删除后的效果,其他类可以自己尝试。原文地址:微信公众号电子芯
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA PCB 单片机 发帖人:电子芯Main先生 发帖时间:2019-12-02 18:01:00
  • 原理图设计规范
  • 1.1目的  原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求:规范、清晰、准确、易读。  因此制定此《规范》的目的和出发点是为了培养硬件开发人员严谨、务实的工作作风和严肃、认真的工作态度,增强硬件开发人员的责任感和使命感,提高工作效率和开发成功率,保证产品质量。1.2基本原则1.2.1确定需求:详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求等1.2.2确定核心CPU:根据功能和性能需求制定总体设计方案,对CPU进行选型,CPU选型有以下几点要求:性价比高容易开发:硬件调试工具种类多,参考设...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:01:00
  • 新突破点:图片转成可编辑的原理图EDA
  • 昨天商城内部的一次“立创EDA”(国内注册商标:LCEDA,国外注册商标EasyEDA)培训班上,现场听着听着罗老师讲的原理图课(不好意思,说真的,很快我老毛病又来了---从小不太喜欢一直听着老师讲课的我又走神了【因为以前老师讲太慢,且多数是照本宣读】走神的时候,我觉得未来或者不久(当然不排除当今世界就有这种软件了,如果有,就当作我井底之蛙吧),应该需要有这种软件:手机拍摄得到的原理图,可以通过EDA软件的导入和处理后,产生一个“可编辑的原理图”!简单来说,就是扫描JPG等格式的照片后,EDA软件经过自动分析,能帮你把该原理图通过内置的器件给你“绘制、画出来”,甚至可以帮你分析出图片上的器件...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: EDA 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-10 10:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: